Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DP83640
主题: DP83630 中讨论的其他器件
您好、
DP83640 和 DP83630 可以支持 IEC 1588 PTP 功能、但这些速率为 10M/100M 速率、
请告知是否有任何解决方案支持具有 IEC 1588 PTP 功能的 10M/100M/1000M 速率 PHY、谢谢。