Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD080
器件型号: SN65MLVD080
尊敬的 TI 团队:
我将在具有 FPGA 的半双工 M-LVDS 应用中使用 SN65MLVD080。
为了减少 FPGA I/O 数量、我要评估每个通道的驱动器输入 (D) 和接收器输出 (R) 引脚是否可以连接在一起并连接到单个 FPGA 双向(tri 状态)I/O
我想了解直接将 D 和 R 连接在一起是支持还是建议的实现方案。

我的问题是:
1. D 和 R 可以直接短接在一起并连接到单个 FPGA 双向 I/O 吗?
2.如果不是,是什么阻碍了这种方法? 它是由于输出争用、内部器件架构还是其他限制造成的?
3.是否有 TI 推荐的电路使用此收发器实现每个通道的单个 FPGA 数据 I/O?
4、如果不建议直接连接,添加外部组件(如电阻或逻辑门)是否可以让这种实现方式被接受?
谢谢你。