This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550RGYR 的原理图审阅

Guru**** 2979390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1661887/tcan4550-the-schmatic-diagram-review-for-tcan4550rgyr

器件型号: TCAN4550

您好、

我们的终端客户反馈我们 TCAN4550RGYR 存在故障分析问题、故障率约为 4%。

问题描述:

1.客户的错误率会在使用后一周内显著上升,  
  系统将无法在下周识别芯片;
2、测量结果表明,有缺陷的芯片的针脚 10 和 11 的阻抗较低。
 
原理图:
 
PIN10 和 PIN11 接地阻抗:
引脚 正常   失败 1 故障 2. 失败 3. 失败 4.
10. 1650 0 0 1659 0
11. 858 859. 796. 0 0

请查看我们的原理图并检查是否存在任何 ESD 设计问题、如果没有、请咨询我们是否需要将 FAR 提交给 CQE 进行故障分析、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    我看到电路中有两个不同的 GND、一个用于器件、另一个用于 CAN 终端。  这并不常见、如果两个 GND 电位之间存在失调电压、则可能会导致 CANH 和 CANL 引脚损坏。  流经 CANH 和 CANL 引脚的电流将使用器件 GND、它与 CAN 引脚上器件使用的 GND 不同。  

    由于瞬态或短路故障导致的电流突然变化、共模扼流圈的电感还会放大 CAN 引脚上的电压电平、这些变化可能导致引脚上出现过压应力、从而导致损坏。  不同的 GND 会增加此类事件的风险。

    我建议将相同的 GND 用于一切、或将两个 GND 在电路板上连接在一起、以防止它们之间形成失调电压。

    我在电路中没有看到任何其他我认为会导致 CANH 和 CANL 引脚损坏的东西。

    此致、

    Jonathan