This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:确认使用 TUSB1210BRHBR 进入 USB 主机测试模式的方法

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1661453/tusb1210-confirmation-of-the-method-to-enter-usb-host-test-mode-using-tusb1210brhbr

器件型号: TUSB1210

大家好。

我想确认一点:检查 USB 主机是否已进入测试模式时、是否需要插入 USB 闪存驱动器? 目前、在器件进入测试模式后、除非插入 USB 闪存驱动器、否则 DP/DM 上不会出现信号、而插入 USB 闪存驱动器会导致信号出现。

我不确定此信号是否是测试模式下 USB 主机生成的信号。 您能帮助确认一下吗? 如 下图所示、图 1 是在测试模式下插入 USB 闪存驱动器 时的波形、而图 2 和图 3 是在非‑Ω 测试模式下插入 USB 闪存驱动器时的波形。 它们之间有着明显的区别。

当前使用的 USB PHY 是 TUSB1210BRHBR。

图 RES1

image.png

 图 2.

image.png

图 3.

image.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Windows 系统还是 Linux 系统? 需要强制器件进入测试模式。

    对于 Windows、您可以使用 HSET 工具。

    对于 Linux、需要发送 USB 命令。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brian Zhou

    感谢您的答复。 我们使用的系统既不是 Windows 也不是 Linux、但控制器已经配置了寄存器以强制器件进入 USB 主机测试模式。 但是、我在 DP/DM 上没有看到任何波形。 插入 USB 闪存驱动器时、将显示一个波形。此行为是否正确? 如果测试模式配置正确、即使 未 插入 USB 闪存驱动器、也是否也会出现波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boris:

      如果处于测试模式、  即使 未 插入 USB 闪存驱动器、也会出现波形。

      您 需要发送 USB 命令才能强制进入测试模式。

     请查看本指南。

    e2e.ti.com/.../usb2_5F00_linux.docx

    此致

    Brian