This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:在 RESET 置为无效时、TUSB4041I 未正确设置 PWRCTL1..4/BATEN1..4 输出

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3961, TPS2052C, LP3981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654614/tusb4041i-tusb4041i-not-setting-the-pwrctl1-4-baten1-4-outputs-correctly-upon-reset-deassertion

器件型号: TUSB4041I
主题中讨论的其他器件: LP3961、 TPS2052C、 LP3981

您好的团队、

我很难在这里帮助我的客户、因为我没有 USB 方面的专业知识、请参阅客户的以下说明:

由于某种原因、在 RESET 置为无效时、该器件无法正确设置 PWRCTL1..4/BATEN1..4 输出。 这些引脚会上拉、用于电源开关的高电平有效控制。 我感觉器件未正确初始化。 上电复位从 3.3V 电源延迟 193ms。

3.3V 斜升时间为 0.9mS、1.1V 斜升时间为 114uS。 这两个引脚上所需的斜升时间均为 0.2mS min。 我违反了 1.1V 斜升时间。 这是否会导致器件不会如某些关键输入上所示设置为默认值?

 

我请求的波形 VDD、VDD33 和 GRSTz、请参阅下文。 请告诉我还有哪些问题要问?

image.png

image.png

3V3 蓝色波形实际上是 3V3 LDO LP3961 的 Vin、速度非常快、因此在~200ms 范围内没有看到直接问题。

image.png

image.png

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    一些问题:

    出于某种原因、当复位为无效时、此器件未正确设置 PWRCTL1..4/BATEN1..4 输出。 [/报价]

    这些引脚对客户的预期行为是什么? PWRCTL_POL 的状态是什么? 客户能否分享完整的 pdf 原理图?

    客户能否共享 PWRCTL 信号的波形?

    这些引脚会上拉、以便对电源开关进行高电平有效控制。

    此处使用的 PUP 值是多少?

    [报价 userid=“14812“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654614/tusb4041i-tusb4041i-not-setting-the-pwrctl1-4-baten1-4-outputs-correctly-upon-reset-deassertion

    上电复位从 3.3V 电源延迟 193ms。

    3.3V 斜升时间为 0.9mS、1.1V 斜升时间为 114uS。 这两个引脚上所需的斜升时间均为 0.2mS min。 我违反了 1.1V 斜升时间。 这是否会导致器件不会如某些关键输入上所示设置为默认值?

    [/报价]

    上电波形应如下所示:

    GRSTZ 引脚看起来是一个主动控制的信号、因此 VDD 不需要在 VCC 之前保持稳定。  

    我们确实看到电源斜升速度快于 0.2ms 的最低规格。 客户能否在一次捕获中共享电源和复位波形?

    客户是使用 SMBus 模式、I2C 模式还是 SMBUSz 悬空?  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我们可以在 E2E 上保持所有沟通吗? 我不能通过电子邮件提供技术支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保我们可以通过 E2E 保留它、但是谁订购仅通过 E2E 通信?

    其他信息客户:

    这是显示 TUSB4041 配置的部分原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“574220“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654614/tusb4041i-tusb4041i-not-setting-the-pwrctl1-4-baten1-4-outputs-correctly-upon-reset-deassertion/6379498

    我们确实看到电源斜升速度快于 0.2ms 的最低规格。 客户能否在一次捕获中共享电源和复位波形?

    客户是使用 SMBus 模式、I2C 模式还是 SMBUSz 悬空?  

    客户能否共享 PWRCTL 信号的波形?

    客户能否分享这些波形?  

    客户希望在 PWRL_CTL 引脚上看到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    客户:

    我重新开始调试 TUSB4041 上电问题。 只是为了提醒..  TUSB4041 IC 在加电时禁止 TPS2052C(+5V 电源开关)为负载供电。 请注意、这些使能线路被上拉至+3.3V、但 TUSB4041 在上电时将其下拉至低电平。 以下是上电序列。

     

     

    3.3V LDO (LP3981) 为+1.1V LDO (TLV71211) 供电。 上电序列看起来正常、但我认为问题在于+1.1V 稳压器。 它只能支持 300mA。 在全局复位时、 TUSB4041 需要 322mA 到 370mA 之间的任何位置。  我想我们可能会遇到与电源相关的问题、 TUSB4041 无法适当地初始化所有寄存器。 我看到一个端口(端口 A)一直处于启用状态、而其他 3 个端口始终处于禁用模式。 我想、如果我用大功率器件替换 TLV71211、我们或许能够 适当地初始化 TUSB4041。

    让我知道您的想法。

    注释点:

    是的、将 3.3V 至 1.1V 转换器替换为额定电流更高的器件可能会解决该问题。

     

    在 TUSB4041I- EVM 上、我们使用 TPS74801RGW 作为 3.3V 至 1.1V 转换器。 这可能是一个很好的起点。