This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04-Q1:用于以太网应用 (1000BASE-T PHY 侧 MDI) 的 TPD4E02B04-Q1

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657127/tpd4e02b04-q1-tpd4e02b04-q1-for-use-in-an-ethernet-application-1000base-t-phy-side-mdi

器件型号: TPD4E02B04-Q1

尊敬的先生或女士:

我目前正在评估 TPD4E02B04-Q1 以用于以太网应用 (1000BASE-T PHY 侧 MDI)、希望更好地了解其内部行为和适用性。

从系统的角度来看、我知道 TPD4E02B04-Q1 是一款电容非常低的多通道 ESD 保护器件、适用于高速接口。

不过、我对其内部钳位拓扑以及 ESD 应力下的行为有疑问。

我目前的理解是、该器件使用内部轨基准钳位结构(即使没有显式的 VCC 引脚)、并且在 ESD 事件期间、在正负应力条件下、内部节点可能无法完全对称。

在此基础上、我想确认以下几点:

1.在 ESD 事件期间、由于内部钳位拓扑结构、电流路径在正负冲击之间是否不同?
  换句话说、导通路径是否本质上是不对称的?

2.如果存在这种不对称性、是否可能会在差分线路(例如,以太网 MDI 对)上引入共模干扰?

3.鉴于这种行为、您能否解释一下为什么数据表中列出 TPD4E02B04-Q1 适用于以太网接口 (10/100/1000Mbps)?
  具体来说、此预期用途是否更适合:
  -电缆侧保护或 phy 侧保护,或
  -直流参考定义明确的案例?

4.对于变压器耦合、交流耦合差分接口、如以太网 PHY 侧 MDI、
  在应用此器件时、是否有任何特定条件或建议使用指南?

我想更好地了解其以太网应用使用背后的设计注意事项。

非常感谢您的支持。

此致、  
小野诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makoto:

    正负 ESD 事件的电流路径并不完全相同。 但是、该器件的设计使得产生的电容适用于高速差分接口、包括 10/100/1000BASE-T 以太网。  

    在正常运行期间、该器件在所有通道上都存在一个高度匹配的低电容(线路电容典型值的变化为 0.01pF)。 在 ESD 事件期间、任何不对称仅在瞬态期间存在。

    应遵循标准 PCB 布局实践、包括将二极管放置在靠近连接器的位置以及尽可能减小布线电感。  

    希望这是有道理的。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makoto:

    让我就最后几个问题与我的团队谈谈。 今天晚些时候我会回来联系您。

    此致、

    、Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makoto:

    问题 3:我们的器件通常更适合 PHY 端保护。 电缆侧保护通常需要额定值更高的器件。

    问题 4:在与变压器配合使用时、我们没有任何具体的指导原则。 正常情况是在工作条件下保持在击穿电压以下。 如果出现故障情况、例如 STB、则该电压需要保持在击穿电压以下、否则 ESD 二极管可能会损坏。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    感谢您的支持!

    由于问题已解决、我将关闭此案例。

    此致、  
    小野诚