This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS213:TRS213IDBRG4 接触 ESD 规格和外部 TVS 保护

Guru**** 3006750 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS552, TRS213E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1661386/trs213-trs213idbrg4-contact-esd-specification-and-external-tvs-protection

器件型号: TRS213
主题: ESDS552 中讨论的其他部件

尊敬的 AE:

     系统需要 10kV 接触 ESD、但数据表仅指定 HBM±15kV。  

      TRS213IDBRG4 是否有接触 ESD 规格?  

      2.如果 添加了 Semtech RCLAMP1521ZATFT (10kV 接触 ESD) TVS、 TRS213IDBRG4 是否 可以正常运行?  

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    接触 ESD 根据 IEC 61000-4-2 进行规定。 该器件内部没有接触 ESD 保护。 我们对此没有评级。  

    请注意、 可以使用 TRS213E、但它仅可实现 8kV 接触保护。 大多数 RS-232 系统都包含一个外部 RS 二极管(如 ESDS552) 、以实现更高级别的保护。 ESDS552 有 2 个通道、支持高达 30kV 的接触保护。  

    您列出的二极管应该没有问题、因为它是双向的并且钳位在接收器最大电压范围内。

    此致、

    Ethan