This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810EVM:输出问题

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1660577/ds560df810evm-output-issue

器件型号: DS560DF810EVM

设置: image.png我们使用的电缆是 MXP40。  

  1. PPG 的 26.5625G NRZ x2 传输到 EVB RX0 和 RX1
  2. EVB TX0+输入示波器
  3. EVB TX0-进入触发器
  4. GUI 设置为 2xNRZ 到 PAM4 (PRBS15)

结果: 17.844GBaud PAM4(需要为 26.5625GBaud PAM4)

26_Trigger-port1-.jpg

如果我们将 PPG 的触发器用于项目 3、则时钟是正确的、但结果表明输出实际为 17.84GBaud。

26_Trigger-bert.jpg

所以我们想知道我们犯了什么错。  

我们应该尝试在 GUI 中进行一些设置吗?   

下面是我们使用的 Bringup.py 代码。

device.hardReadAlways=1;

'''###----- BRINGUP PARAMETERS------------- ###''

sysParams.channelsDataRate=[26.5625]*8;#(以 GBaudps 为单位)26.5625 53.125

###要启用的通道:[Q0CH0、Q0CH1、Q0CH2、Q0CH3、Q1CH0、Q1CH1、Q1CH2、Q1CH3]
sysParams.channelsEnabled=[1,1,1,1,1,1,1,1]; #[1、0、0、0、0、0、0、0];

### PAM4/NRZ 模式:1->PAM4、0->NRZ
sysParams.pam4Mode=[0]*8;#1->PAM4、0->NRZ
   
### Tx PRBS 发生器极性:0->不反相 1->反相、用于通道[Q0CH0、Q0CH1、Q0CH2、Q0CH3、Q1CH0、Q1CH1、Q1CH2、Q1CH3]
sysParams.txPolarityInv=[0]*8;

### Rx PRBS 校验器极性: 0->不反相 1->反相、用于通道[Q0CH0、Q0CH1、Q0CH2、Q0CH3、Q1CH0、Q1CH1、Q1CH2、Q1CH3]
sysParams.rxPolarityInv=[0、0、0、0、0、0];

### Rx PRBS 选择:0->7、1->9、'3->15、4->23、5->31、8->13 [Q0CH0、Q0CH1、Q0CH2、Q0CH3、Q1CH0、Q1CH1、Q1CH2、Q1CH3]
sysParams.rxPrbsSel=[3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3];

### Tx PRBS 选择:0->7,1->9,3->15,4->23,5->31(用于 PRBS 发生器模式)  
sysParams.txPrbsSel=[3]*8;  

###灰色代码:1->启用 0->禁用     [Q0CH0、Q0CH1、Q0CH2、Q0CH3、Q1CH0、Q1CH1、Q1CH2、Q1CH3]
sysParams.grayCodeEn=[1]*8;

###齿轮箱模式:
### 0x00 直通    模式 0x01 交叉点模式    0x02 从 RX A    0x03 广播从 RX B    0x04 齿轮箱多路复用器到 TX A    0x05 齿轮箱多路复用器到 TX B
### 0x06 齿轮箱        多路信号分离器从 RX A 0x07 齿轮箱多路信号分离器从 RX B 0x08    上变频多路复用器至 TX A 0x09 上    变频多路复用器至 TX B 0x0A 下变频多路信号分离器从 RX A
### 0x0B 下变频多路信号分离器来自 RX B    0x0c 交叉点    0x80 模拟低延迟路径的 GPIO 控制。
###[Q0CH0、Q0CH1、Q0CH2、Q0CH3、Q1CH0、Q1CH1、Q1CH2、Q1CH3]
sysParams.gearboxmode=[0x04]*8.

### AlarmEvent :每个位代表不同的事件
#### 1-在通道 2 上检测到信号丢失 — 在通道上检测到信号丢失      4 通道初始化已开始。  8 通道初始化完成
### 16-保留位 0       32 眼图偏移测量完成    64 通道就绪
###[Q0CH0、Q0CH1、Q0CH2、Q0CH3、Q1CH0、Q1CH1、Q1CH2、Q1CH3]
sysParams.alarmEventSel=[0xF]*8;
“-------------------------------- '''

DEF bercheck (quad、chRx、polySel、sample_count=2048):
  returnArr=[];
  vemList=[];
  berArr=[];
   
  ### Rx PRBS 选择:0->7,1->9,3->15,4>23,5->31,8->13
  sysParams.rxPrbsSel[quad*4+chRx]=polySel;  

   
  ###检查通道初始化状态
  [done、resultArr]=ds50.Quad[quad].chInitStat (chRx);
  if (device.chInitComplete[quad*4+chRx]==1):
    log(“通道初始化成功完成“、“Debug“);
     
    ###垂直眼图记录
    vemList=ds50.Quad[quad].verteyeMacroCall (chIdx=chRx);  
    log(“VemList =“+str (vemList[1]));
     
    ### RX BER 检查  
    berArr=ds50.Quad[quad].prbsBERCheck (chRx、sysParams.rxPrbsSel[quad*4+chrx]、sysParams.rxPolarityInv[quad*4+chrx]、symbolWindow=sample_count、Seren=0);
     
    延迟 (0.2);
  否则:
    ERROR(“通道初始化正在进行中/未实现锁定。 请确保已连接输入信号“);
     
  returnArr.append (berArr);
  returnArr.append (vemList);
  returnArr.append (resultArr);
  返回值返回值;
   
“-------------------------------- '''

''''----- 更改 CTLE 设置----- '''
默认值为 0、DAC 电缆为 1
sysParams.channelType=[0]*8;
默认值为#0-10dB PAM4 2-25dB PAM4 3-35dB NRZ
sysParams.channelPerformanceOptimize=[0]*8;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 成柱:

    您是否能够基于示波器的 CDR 进行触发(而不是从数据信号触发)。  如果是、这是否会影响您的观察结果?

    我将尝试重现并在本周晚些时候回复您。

    谢谢、

    Drew