This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:延迟设置

Guru**** 2964480 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1661201/dp83tg720r-q1-delay-setting

器件型号: DP83TG720R-Q1

您好团队:

客户想了解如何调整 DP83TG720R-Q1 中的延迟。

目前、他们使用对齐模式进行 PoC、因此在 PHY 端没有延迟。

但是、在其系统验证期间、它们需要在 PHY 端调节延迟设置。  

您能告诉我正确的延迟调整程序吗? 在他们的理解中、

  1. 调整 430h DLL_TX_DELAY_CTRL_SL 位和 DLL_RX_DELAY_CTRL_SL 位
  2. DLL_EN 位变为 1

他们在 602h 中也发现了类似的功能、因此现在很困惑。

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Miyaoka-San、

    以 DLL_EN 位为基准。  在数据表中搜索时、我找不到“DLL_EN“。  您是否指的是 602h 中的 rx_clk_sel 和 tx_clk_sel 字段?

    一般来说、我认为您的理解是正确的。

    1.   在 430h 中调整 DLL_TX_DELAY_CTRL_SL 和 DLL_RX_DELAY_CTRL_SL 字段
    2. 将 rx_clk_sel 和 tx_clk_sel 设置 为“1“以启用延迟的 RGMII 时钟。

    谢谢、

    Drew