This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:模式控制引脚

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659955/thvd4411-mode-control-pins

器件型号: THVD4411

模式控制功能表说明了 01、11 和 10 的功能、但未说明当 MODE1 和 MODE0 都为 0 时的功能。 它是否进入低功耗 关断模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuliana:

    感谢您在 E2E 上联系我们。 让我联系确认、但 RS –232 和 RS –485 模式都应该禁用。  

    但是、如果您要进入低功耗关断模式、请使用关断引脚 12。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuliana:

    我确认 MODE0、MODE1=00 不会关断收发器。 请使用关断引脚以降低电流消耗。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 MODE0、MODE1=00 不会关断收发器它处于什么状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将处于 RS –232 模式、类似于 MODE1、MODE0=01。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、为了澄清一下功能表应该是...

    模式 1 MODE0 测量输出
    0 0 RS232 模式
    0 1. RS232 模式
    1. 0 RS485 半双工模式
    1. 1. RS485 全双工模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中是否指明了它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、很遗憾。 这些信息来自我们的设计团队。