Other Parts Discussed in Thread: DP83848I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DP83848I
您好:
我的客户对 SNI 模式有一些疑问、如下所示。
Q1:DP83848I 上电为 SNI 模式(RX_ dV/MII _MODE 引脚和 TXD_ 3/SNI _MODE 引脚上拉)。 在这种情况下、仍然可以通过 MDIO 读取/写入寄存器吗?
Q2:上电后不上拉 RX_ dV/MII _MODE 引脚和 TXD_ 3/SNI _MODE 引脚、是否可通过任何寄存器设置进入 SNI 模式?
此致、
K.Hirano