This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB971-Q1:DS90UB971-Q1 低温问题、–40 度

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: J7EXPA01EVM, J784S4XEVM, DS90UB971-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1660312/ds90ub971-q1-ds90ub971-q1-low-temperature-issue-for--40-degree

器件型号: DS90UB971-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH、 J784S4XEVM 、J7EXPA01EVM、

您好团队。

我们发现–40°C 上存在 FPD-Link IV 串行器接口问题。 尽管串行器成功锁定、但未检测到摄像头模块。

我们已根据您的建议更新了电源序列、我们设置中使用的所有元件均满足所需的工作温度范围。

我们的测试设置如下:

  1. TI TDA4VH 开发套件器件型号:J784S4XEVM
  2. TI FPD-Link IV 解串器 EVM 器件型号:J7EXPA01EVM
  3. 3M 同轴电缆
  4. 串行器电路板 (DS90UB971-Q1)。

您能帮助我们调查此热问题吗? 此外、您能否分享–40°C 热测试报告或 FPD-Link IV 接口的任何可用验证结果?

 

谢谢

Venkateshraja P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Venkateshraja,

    澄清一下、您的摄像头模块是否能够在室温下检测到? 而只有在–40°C 时才无法检测到摄像头模块?

    ...

    由于无法检测到摄像头模块、您是指无法仅对摄像头模块中的图像传感器执行 I2C 读取/写入操作吗? 或者、您是否也无法与串行器通信?

    ...

    请注意、此 E2E 帖子中提到的所有器件都是 NDA。 这限制了可在这个公共论坛中讨论的内容。 您是否有当地的 TI FAE 可以帮助您在我们的内部 TI E2E 论坛上发布支持申请?

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin Phan .,

    感谢您的支持。

    澄清一下、您的摄像头模块是否能够在室温下检测到?
    回复:是的、在室温下检测到摄像头模块。

    是否仅在–40°C 处无法检测到摄像头模块?
    回复:在–30°C 和–40°C 之间的温度下重新启动后、未检测到摄像头模块。 如果没有、则重新启动–40C、检测到摄像头模块并持续流式传输良好。

    由于无法检测到摄像头模块、您的意思是无法对摄像头模块中的图像传感器执行 I2C 读取/写入?
    回复:是的、我们无法在串行器和 MCU 之间通过 I2C 进行通信。 但是、串行器已正确锁定。

    谢谢、

    Venkateshraja P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Venkateshraja,

    您能否确认您是否有当地的 TI FAE 可以为您提供支持、以便我们可以将其移至内部 E2E 论坛帖子中?

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin Phan .,

    我们提供当地的 TI FAE 联系方式详情?

    谢谢  

    Venkateshraja P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Venkateshraja,

    您是否可以联系 TSR 或当地的 TI 销售代表以获得支持? 必须通过当地的 TI 联系人帮助您与 TI 签订 NDA、并让您访问 FPD4 97x 器件的 NDA 材料/器件。

    您可以让他们代表您在我们的内部 E2E 论坛中提交您的问题。 或者在这个公共论坛之外安排一种支持方式。 但我无法对这个公共论坛提供详细的支持、因为我们正在讨论的部分是 NDA。

    此致、

    Justin Phan