This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:查询使用 AM3357 实现 2 通道以太网和 1 通道 EtherCAT 的可行性和引脚分配

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3357, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1661034/am3357-inquiry-on-feasibility-and-pin-assignment-for-2-channel-ethernet-and-1-channel-ethercat-implementation-using-am3357

器件型号: AM3357
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我们正在考虑采用 AM3357 在单板上实现 2 通道以太网和 1 通道 EtherCAT 的设计。

您能否确认此配置对于 AM3357 是否可行?

如果可行、我们还想了解 AM3357 的建议引脚分配/引脚多路复用配置、从而支持:

  • 2 个以太网端口
  • 1 个 EtherCAT 端口

此外、请告知我们、对于该实现方案、是否应考虑任何硬件设计限制、限制或参考设计。

感谢您的支持。