This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:HDMI 问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1660075/tmds1204-hdmi-issue

器件型号: TMDS1204

你(们)好

我们正在基于 Versal (XCVE2302-1LSISFVA784) 的设计中使用 HDMI 转接驱动器 TMDS1204RNQR。HDMI 显示流水线成功初始化、通过 EDID 检测监视器、并且 DRM 流水线配置无错误。 但是、没有视频传输到显示器。我正在共享原理图。 请告诉我们 issue.HDMI2.pdf 可能是什么 

 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好像您在 I2C 模式下使用了 TMDS1204、您是否对其进行编程? 如果您正在对其进行编程、您能共享寄存器转储吗?

    您还尝试在显示器上支持什么视频分辨率?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    我已附加寄存器转储


    e2e.ti.com/.../tmds_5F00_registers.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于寄存器 0x09、您能否将 0x06 写入它? 这将强制 TMDS1204 始终处于活动状态。

    对于寄存器 0x0A、为什么要启用通道交换(位 7)并禁用 DDC 监控?

    我没有看到设置了寄存器 0x20 或 0x31、您是否发送了任何 HDMI2.0 或 HDMI2.1 视频分辨率?

    谢谢

    David