This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:DS320PR1601 -"与 Intel 重定时器共模尺寸兼容"

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1656334/ds320pr1601-ds320pr1601---intel-retimer-common-footprint-compatible

器件型号: DS320PR1601

尊敬的技术支持团队:

DS320PR1601 数据表指出:“与 Intel 重定时器通用封装兼容“。

同时、推荐封装的金属焊盘小于“英特尔通用封装重定时器“。

我们可以使用 Intel 通用尺寸重定时器吗? 如果是、这会如何影响 PCIe 质量?

谢谢!
Milosh Ivkovichphoto_2026-05-26_10-45-13.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milosh:

    让我与我的团队核实一下。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Charles!

    您能告诉我、我的问题是什么?

    何时可以得到答案?

    谢谢!

    Milos Ivkovich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、尊敬的 TI 技术支持团队:

    您能否告诉我、我多久可以收到对我的询问的回复?
    也许您需要我提供更多信息? 如果是、我很乐意提供。

    谢谢!

    Milosh