This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:双 FPDLINMK III 模式下的双 OLDI 接口

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1661783/ds90ub947-q1-dual-oldi-interface-in-dual-fpdlinmk-iii-mode

器件型号: DS90UB947-Q1

 尊敬的团队:

你能就我的问题向我提供建议吗:

问题 1:

当 DS90UB947 设置双 ODLI 输入模式并在双 FPPD 链路 III 中手动配置时      模式:通过设置寄存器地址 0x58 位[1:0]=“11“b、像素时钟是否应该在每七个数据位中切换一次(如图 13 所示)、或者在每七个数据位中切换两次?
DS90UB948 数据表坚持如下、第 41 页。  
这让我感到困惑。  

7.4.1.2 单通道 FPD-Link III 输入、双链路 OpenLDI 输出
输入 RGB 数据被拆分为奇数和偶数像素、从奇数(第一个)像素输出 D0 到 D3、 然后从偶数(第二个)像素输出 D4 到 D7。 数据信号的分离从 DE(数据使能)从 逻辑低电平转换为高电平、从而指示有效数据。
在此配置中、单通道 FPD-Link III 帧内嵌入的 PCLK 速率范围为 50MHz 到 96MHz 、因此链路速率为 1.75Gbps (35 位× 50MHz) 至 3.36Gbps (35 位× 96MHz)。 每个 LVDS 数据 通道的运行速度为每 2 个 LVDS 时钟周期 7 位、因此串行线路速率为 175Mbps 至 336Mbps 。 CLK1 和 CLK2 以 PCLK 的一半速率运行、占空比为 57:43。

问题 2:

当 DS90UB947 手动配置为 Dula FPDLINKIII 模式时、是否也应将 DS948 手动配置为 Dula FPDLINKIII 模式?

MITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mita-San、

    像素时钟是否应该在每七个数据位中切换一次(如图 13 所示)、或者在每七个数据位中切换两次?

    像素时钟应每七个数据位切换两次。 我在下图中圈出了切换位置、如下所示。

    在 Dula FPDLINKIII 模式下手动配置 DS90UB947 时、是否也应在 Dula FPDLINKIII 模式下手动配置 DS948?

     是的、需要手动配置两个器件的双 FPDLINKIII 模式。

    此致、
    Terry Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特里 — 桑

    感谢您发送编修。

    我明白了。

    MITA