This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020060:为 CDN 选择电感器以支持 100BASE-T1 PoDL 50W (TIDA-020060)

Guru**** 2977500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020060, TIDA-010076, TIDA-020061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1661885/tida-020060-inductor-selection-for-cdn-to-support-100base-t1-podl-50w-tida-020060

器件型号: TIDA-020060
主题中讨论的其他器件: TIDA-010076、 TIDA-020061、 MSP430G2332-MSP430G2332-CCS EP

对于 TIDA-020060、本文档指定使用 TDK 电感器 PID77S-180m(额定电流:1350mA)来支持 50W PoDL PSE 输出。

但是、PID77S-180m 目前是一个过时的器件型号。

请提供确保正常工作的合适替代电感器的制造商和器件型号。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taskeshi Arita:

    PID77S-180m 不应过时、请咨询您的 TDK 代表。
    您计划将 PoDL 的预期功能是什么?

    谢谢、此致、

     Yannik Muendler

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yannik Muendler:

    我无法在 TDK 的网站上找到 PID77S-180m。
    确切地说、我可以找到的唯一型号是 PID77S-251M、PID77S-560M 和 PID77S-650M;但是、所有这些型号都具有较低的额定电流值、因此我认为它们不支持 PoDL 9 级。
    因此、我询问了合适的替代办法。

    理想情况下、我希望完全按照原样使用 TIDA-010076 设计中的 100BASE-T1 和 PoDL 电路。 但是、由于我得知 EP 无法提供 MSP430G2332-MSP430G2361 的软件、我放弃了该计划、现在我正在考虑结合使用 TIDA-020060 和 TIDA-020061 设计。

    此致、

    T.Arita.