This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS5200:(IEC) 比较表

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1661878/tvs5200-iec-comparison-table

部件号: TVS5200

尊敬的:您能否提供 ALPHA OMEGA AOZ8S516UDS 和 TI TVS5200 之间的比较表?
由于 TVS5200 的封装尺寸(DFN1616、6 引脚)大于 AOZ8S516UDS(DFN1.6×1.0、2 引脚)、我想知道 TI TVS5200 具有哪些出色的特性、我们可以在比较表中重点介绍、以证明与客户之间的尺寸差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    请参阅下面的比较表:

    器件 AOZ8S516UDS TVS5200
    通道数 1. 1.
    双向/单向 单向 单向
    工作电压 (Vrwm) 28V 52V
    钳位电压 (8/20us) 48V 58.9V
    漏电流 (nA)   5nA 25nA
    电容典型值 (pF) 150pF 154pF
    IEC 61000-4-2(接触/空气)(kV) 30kV/30kV 15kV/15kV
    浪涌电流 8/20 μ s 25A. 25A.
    封装符号 DFN1.6×1.0 DFN1616
    封装尺寸 1.6mm x 1.0mm 1.6mm× 1.6mm

    为什么要将此器件与 TVS5200 进行比较? 我们有更好的交叉与相同的 Vrwm。

    此致、

    Bryan