请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DP83867IR
我们在设计中使用了 DP83867IRPAPT。 它连接到具有运行 GMII 的 MAC 的 ASIC。 我们遇到了一个问题、即在复位结束时、无法使 MDIO 引脚停止将线路驱动为低电平。 我将在下面列出详细信息、测试和结果、以及 PHY 连接方式的原理图。 PHY 允许我们以 100Mb 的速率运行、但我们需要启动 MDIO 协商并运行以达到更高的速度。
- 当主机通过 MDIO 写入 PHY 时、线路只会达到半轨、因为 PHY 会将其下拉。 我们可以看到 PHY 仍然接受写入、因为我们可以通过 MDIO 写入来打开和关闭 RJ45 上的 LED。 我们永远不会看到 PHY 尝试在 MDIO 线路上向主机写回。
- PHY 仍在以 100MB 的速度运行、因此我们知道它没有遇到系统范围的问题。
- 当 PHY 置于复位状态时、MDIO 线路会悬空回 1.8V 的上拉电源轨电压。
- 我们忘记了在搭接引脚上添加搭接电阻器、但我们事后做了搭接引脚 53、以确保它不会进入无效状态、因为状态 1 和 2 无效。 我们确认它在 1.46V 时配置为搭接。
- 按照预期、RBias 为 1.0V