This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:关于 TCA9517 "系列配置"

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1661995/tca9517-about-tca9517-series-configuration

器件型号: TCA9517

大家好、团队
在 TCA9517 数据表的图 9 中、显示 TCA9517 可以支持“串联 配置“。 我的客户对此有以下问题:
  1. 在图 9 中、仅显示 VCCB 电源、但 VCCA 电源不可见。 在这种“串联 配置“结构中、VCCA 和 VCCB 是否必须短接在一起才能共享一个 VCC? 或者、VCCA 和 VCCB 是否可以使用差分电源轨(例如,VCCA=1.8V、VCCB=3.3V)单独供电?
  2. 在图 9 中、I2C 主器件连接到 A 侧、I2C 从器件连接到 B 侧。 是否允许反转此连接? (即:I2C 主器件连接到 B 侧、I2C 从器件连接到 A 侧。) 为什么?

image.png

 

您能帮助检查和分享您的意见吗?

谢谢。

G.W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 G.W:

    1. VCCA/VCCB 电压需要相同、以便上游 TCA9517 的 B 端口能够满足 TCA9517 逻辑阈值的 A 端口要求。  

    是的、只要满足 TCA9517、MCU 和目标器件的 VOL 要求、此连接就可以接受。  

    此致、

    插孔