This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:关于 DP83869HM 桥接模式下 SGMII 自动协商信号的阐述

Guru**** 2970400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659516/dp83869hm-clarification-on-sgmii-auto-negotiation-signaling-in-dp83869hm-bridge-mode

器件型号: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

RGMII 转 SGMII 桥接模式下的 DP83869HM:
 
在 SGMII 自动协商期间、是配置/控制字
根据 SGMII 规范作为标准/C /有序集传输、
还是使用 SOP/SON 或其他专有符号对其进行编码?
 
请阐明在期间实际在 SGMII 串行接口上传输的内容。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、前田山、

    我将核实这一点、并在本周提供答案。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、前田山、

    在此模式下、编码应为 SGMII 规范规定的标准集。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    因此、在 RGMII 转 SGMII 桥接模式下、DP83869HM 在 SGMII 接口上传输标准 SGMII 自动协商有序集、而不使用专有 SOP/SON 编码。 我的理解是否正确?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、前田山、

    正确、DP83869 不会在 RGMII 转 SGMII 桥接模式下使用任何专有编码。

    此致、

    GREG