This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:T1L SPOE

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1661219/dp83td510e-evm-t1l-spoe

器件型号: DP83TD510E-EVM
主题: DP83TD510E 中讨论的其他器件

我们回顾了 TI 的 DP83TD510E 开发板、了解其支持 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 通信。 但是、我们的电力输送要求与 IEEE 802.3cg 中定义的标准 SPoE 规范不同、因为我们的设计还必须满足本质安全 (IS) 要求。

 

我们的预期产品将使用基于 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 标准的通信和电力输送硬件。 但是、我们不需要基于 SCCP 的 PD 检测和分级。 相反、我们希望电源直接提供固定输出、具有以下电压/功率配置之一:

 

1.9.6–15V、0.54W
2. 11.61-15V、1.1W
3. 50 V、57.5 W

 

换句话说、我们希望在绕过标准 SCCP PD 检测和分级过程的同时保持 10BASE-T1L 通信、并直接提供上述功率曲线之一。

 

您能否说明这种方法是否可行、需要对标准 SPoE 实施进行哪些修改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piero、  

    是的、如果应用是闭合的专有系统、在知道链路伙伴预期的确切功耗的情况下、您可以设计一个跳过 PoDL 的检测和 SCCP 阶段的系统。 但是、这种实现方式不符合 IEEE 定义的 PoDL 标准、因此与支持该标准定义的 PoDL 的其他器件不兼容。  

    以下文档更详细地介绍了如何为 510E 器件实现定义的标准 PoDL 设计、这可能对设计很有用。 其中介绍了负责实现 PoDL 标准的不同部分的不同电路。 可以跳过您未计划实现的任何部分、但它可能还需要重新设计整体耦合架构和控制电力传输的软件。 我们在一些用例中、应用需要“哑“PoDL、其中 PSE 根本不检查 PD、而只是在为连接的器件供电的线路上驱动 12V 电压。 对于 48V>电力输送、您只需设计去耦网络来处理更高的电压。

    此致、

    Vivaan