This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:ESD 接触放电问题

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1663129/dp83867is-esd-contact-discharge-issue

器件型号: DP83867IS

在 ESD 测试期间、我们在以太网连接器上的 8kV 接触放电时会发生“链路中断“事件。 电网标准所需的防护等级为 8kV。 通常问题会恢复、但有时链路会保持断开。

我们实施并检查了有关 EMC 的所有设计指南、并测试了各种有助于确保 ESD 稳健性的设置(例如,禁用节能以太网)、但没有成功。

 

因此、以下问题:

是否有任何设置允许更慢的链路断开检测、例如去抖?

为了提高 ESD 稳健性、您建议进行其他设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    目标是使 DP83867 在 8kV 接触放电下工作、B 类性能正确? (链路可能会断开,但 PHY 应自行恢复)或者让 PHY 在 8kV A 类下工作的目标是什么? (无链路断开)

    如何确定链路断开? 这是通过 PHY 的 LED 引脚还是通过中断引脚/寄存器访问实现的?

    是否有任何允许较慢链路断开检测的设置、例如去抖?

    您需要确保禁用快速链路丢弃寄存器设置。 快速链路丢弃将提高链路的灵敏度、因为它将在 15us 内丢弃。

    是否建议使用其他设置来提高 ESD 稳健性?

    ESD 稳健性在很大程度上与 PCB 的布局有关、并且没有可提高 ESD 性能的专用 PHY 寄存器。 如果您能分享布局、我可以查看此部分以进行改进。

    此致、

    Shane