This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0384:上升时间容差

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1662997/lmh0384-rise-time-tolerance

器件型号: LMH0384

我想输入 SMPTE292M 标准以外的 HD-SDI 视频信号

上升时间(约 310ps)至 LMH0384。

还可以吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SMPTE292M 标准 最大上升/下降时间为 270ps、增量为 100ps。如果上升时间超出规格、我们无法保证器件正常运行。

    谢谢

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 David   

    感谢您回答我的问题。

    Takashi