This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 了解此产品和设计中的实现

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3522R030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1662655/need-to-understand-this-product-and-implementation-in-our-design

器件型号: LMG3522R030-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在开发一种集成交流/直流和直流/直流功率级的双向车载充电器 (OBC)。 在我们的设计评估过程中、我们一直在探索基于 GaN 的电源解决方案 、发现 LMG3522R030-Q1 很有前途地适合我们的应用。

AC-DC:双向图腾柱 PFC 拓扑  
DC-DC:同步降压/升压双向  

如果您能提供有关此器件的其他技术信息、特别是有关以下方面的信息、我们将不胜感激:

  • 适用于双向 OBC 应用
  •  并联 2 个器件以实现更高电流能力的建议设计指南。
  • 是否 必须在控制器 (F28P559SJ2PZRQ1) 和 LMG3522R030-Q1 之间使用隔离器。
  • 能否 与单个 ISO7741FQDBQRQ1 并联驱动 2 个 LMG3522R030-Q1。
  •  适用于大功率电子应用的高性能(6.6KW 功率)
  • 高功率级别 (300kHz-500kHz) 下的开关性能和效率
  • 死区时间控制器  
  • 与 F28P559SJ2PZRQ1 兼容
  • 与双向交流/直流或直流/直流转换器相关的任何应用手册或设计示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasad、

    感谢您联系并关注用于双向 OBC 设计的 LMG3522R030-Q1 GaN 功率级。 您的架构和评估方法与当前的高效率 OBC 趋势非常吻合。
    请在下面找到我们对您的问题的回答:

    •  适用于双向 OBC 应用
      LMG3522R030-Q1 非常适合高频、高效功率转换级、例如图腾柱 PFC 和双向直流/直流转换器。 其集成的驱动器、低寄生效应和快速开关功能使其成为 OBC 应用的理想选择、尤其是在约 6.6kW 的功率级别下。

    •  并联器件以获得更大电流
      并联 GaN 器件是可行的、但需要仔细考虑布局和时序。 主要建议包括:
      • 采用对称 PCB 布局、以确保电流共享
      • 匹配栅极驱动路径并更大限度地减小环路电感
      • 通过热耦合来保持均匀的结温
    •  控制器和功率级之间的隔离要求
      为了实现安全性和抗噪性、通常建议在 OBC 等高压系统中进行隔离。 根据系统接地和拓扑、通常需要在控制器 (F28P559SJ2PZRQ1) 和 GaN 级之间进行数字隔离。

    • 使用单个 ISO7741FQDBQRQ1 驱动两个器件
      由于可能存在传播延迟和栅极驱动完整性的不匹配、因此不建议使用单个隔离器通道驱动两个并联 GaN 器件。 我们建议每个器件使用单独的隔离通道、以确保正确的时序和电流共享。

    • 6.6kW 功率级别下的性能
      如果通过适当的热管理、优化的布局和适当的磁性元件设计、该器件能够支持此类功率级别。 GaN 的效率优势在更高的开关频率下更加明显。

    • 开关性能 (300kHz–500kHz)
      LMG3522R030-Q1 针对高频运行进行了优化。 如果要特别注意开关损耗、死区时间优化和热设计、可实现 300kHz 至 500kHz 范围内的工作。

    • 死区时间控制
      死区时间优化对于 GaN 器件至关重要。 控制器 (F28P559SJ2PZRQ1) 应配置为尽可能缩短死区时间并避免击穿。 建议根据工作条件进行自适应死区时间调优。

    • 与 F28P559SJ2PZRQ1 兼容
      F28P559SJ2PZRQ1 是适用于此类应用的控制器、可提供基于 GaN 的设计所需的高分辨率 PWM 控制。

    •  应用手册和参考设计
      有关参考设计、请访问器件网站、并在设计 和开发页面中查找参考设计和计算器。


    此致、

    Adithya Ankam