This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1029A-Q1:上电时间 (tPWR)

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1662637/tlin1029a-q1-power-up-time-tpwr

器件型号: TLIN1029A-Q1

您好团队:

我知道 tPWR 是从上电到 RXD 有效数据输出的时间。

此上电时序是指 Vsup>0V 或 Vsup>4V (Vsup_MIN) 时的值吗?

从数据表中可以看出、没有计时示意图、您能分享一下计时示意图吗?

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    尽管数据表未根据器件运行明确定义启动阈值:

    •  不能保证接收器在低于欠压阈值的情况下运行。
    • 因此、 从 VSUP 高于有效工作/欠压阈值(而不是从 0V)开始、应该参考 tPWR

    即、一旦器件有足够的电源电压退出欠压状态、计时器就应该有效地启动、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我懂了。 谢谢你。

    此致、

    Youhei