This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:DS90CF384A 与基于 i.MX8M Plus 的 SoM 连接

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A, DS90CF386, DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1660914/ds90cf384a-ds90cf384a-with-i-mx8m-plus-based-som-interfacing

器件型号: DS90CF384A
主题中讨论的其他器件: DS90CF386、 DS90C385A

您好团队:

我正在开发基于 Compulab UCM-iMX8M-Plus 模块上系统 (NXP i.MX8M Plus SoC) 的新载板设计。 我使用 DS90CF384AMTDX/NOPB 作为 SoM LVDS 输出与 Rocktech RK070CU03-CTG 7 英寸 1024x600 RGB 24 位 TFT 面板之间的 LVDS 到并行 RGB 桥接器。 在最终确定原理图之前、我想确认几个问题。  

 

参考的系统参数
------------------------------------
 SoC:       NXP i.MX8M Plus(四通道,1.8GHz)
 SOM:       Compulab UCM-IMX8PLUS-C1600QM-D4-N32-E-TIC
 Bridge IC:   DS90CF384AMTDX/NOPB (SNLS040I 修订版 I)
 小组讨论:      Rocktech RK070CU03-CTG (1024x600、24 位 RGB、DCLK 40.8-51.2 –67.2MHz)

image.png

问题 1:TI DS90CF384A 是否能够独立地从 SoM 获取 LVDS 信号? 或者它是否仅支持其对应的发射器?  

问题 2:如果不起作用、我是否可以用 DS90CF386 替换它? 或者您可以建议的任何其他方案?   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushin、

    要回答您的问题:

    1.可以、DS90CF384A 可用于将 LVDS 视频转换为 RGB/LVCMOS。  只要输入是符合 OLDI/LVDS 规范的 LVDS 视频、就不一定需要使用发送器对(例如 DS90C385A)。


    2.是的、您也可以使用 DS90CF386、它支持更高的像素时钟速率(如果需要)。 您为该应用选择的器件将取决于 PCLK 速率。

    此致、
    Ikram