Other Parts Discussed in Thread: MAX3243E
器件型号: MAX3243E
您好、我们已通过 10k 将 FORCEON 和 FORCEOFF 引脚连接在一起、使其具有相同的电源电压+5V。 借助该连接、一切都正常工作。
在 CPU 板启动期间、客户在 COM 接口上看到了一些迹象。
因此、我们将 FORCEON 和 FORCEOFF 引脚一起连接到电路板复位信号。 该信号也为 5V。 在 5V 稳定后、复位信号将被释放超过 50ms。
现在、有时不会通过 MAX3243E 进行通信。 我们看到 RTS 信号将进入高电平状态、几秒钟后它将进入低电平。 但是 FORCEON 和 FORCEOFF 信号每次都是高电平!
是否允许在器件上电后驱动强制信号?
谢谢、此致