This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:开关配置

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1662191/hd3ss3212-switching-configuration

器件型号: HD3SS3212

您好、刘大卫:

客户正在考虑使用 DP 2-Lain 和 I2C/GPIO 的开关配置来减小电路板尺寸、 请查看下面的文件、如果有任何问题、请告诉我。 另外、每条信号线是否都有内部耦合电容、敬请告知。

HD3SS3212 开关 Configuration.pdf 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey 您好:

    您的原理图看起来没有问题、应该可以正常运行。 您在 A0+/-引脚上有 0.1uF 电容器、在 VCC 上有交流耦合电容器、在使能引脚上有一个下拉电阻器。

    此致、

    Caroline  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caroline、

    感谢您的反馈。 我使用数据表中的典型应用图来解释客户的配置、因此您评论的其他组件仍保留在图中。 还有一点、 每条信号线是否有内部耦合电容器、敬请告知。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey 您好:

    器件内部有电容器、但没有耦合电容器。 需要从外部添加这些元件。

    此致、

    Caroline