This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:链路故障检测

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1662281/dp83869hm-link-failure-detect

器件型号: DP83869HM

您好、

在链路中断的情况下,是通过任何寄存器轮询来表示,还是通过监控 LED 来检测链路中断的唯一方式?

谢谢!

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anway。

    链路断开可以通过 LED 引脚、轮询或通过链路状态中断 (0x13[10]) 进行检测。 如果启用了此中断、并且 INT_N/PWDN 引脚配置为中断、则 INT_N 引脚将拉至低电平、以便在链路状态变化时指示发生了中断。

    此致、

    Shane  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    感谢回复,所以只是为了清楚,链路状态中断标志需要通过串行管理接口处理来检测链路丢失。 这是正确的吗? 我不打算使用 PWDN 引脚或 LED 引脚来检测链路中断。

    谢谢、

    ANWAY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anway。

    如果您不计划使用 PWDN 引脚、则需要通过 SMI 处理此中断标志。 这将遵循与链路状态寄存器类似的轮询方案。

    此致、

    Shane