This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2210:询问浪涌保护解决方案建议

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1664407/tvs2210-inquiry-regarding-surge-protection-solution-recommendations

器件型号: TVS2210
主题中讨论的其他部件: Strike

您好:

我的客户正在寻找符合以下规格的浪涌保护解决方案。

  -雷电浪涌测试: 15 kF10/700 us 波形*1.

  - D-sub 接口线路/RJ-45 接口线路

请在 TI 浪涌保护元件中推荐合适的产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    浪涌测试的电阻是多少? 需要知道预计冲击电流的确切值。 所有标准如:10/700us、8/20us、10/1000us 都是在当前值下指定的。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的及时回复。

    以下是客户响应。

    -请参阅下面的电信线路和地面规格。

    -具体电阻值没有在规范中指定,它似乎符合 ITU-T K.44 标准。

    - ITU-T K.44 标准中的电阻值似乎是 40Ω。

    -实际峰值电流估计为 15 kV / 40Ω= 375 A

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    电流非常高、因此没有与之接近的电流。 您是否有完整文档、我可以转至查看标准?

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    请参阅以下链接获取完整文档。  上表为第 28 页的表 9。

     * https://group.ntt/en/procurement/supplier/pdf/oveTR189001_E_3.2_20230605.pdf

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    让我通读一下并提供反馈。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    在标准中、我看到第二行的电阻为 160 欧姆、这是否预计不适用于第 3 行?

    即使是、遗憾的是、我们的所有器件都无法通过此测试。 我猜、您要么需要一个 SMC TVS 二极管、或者可能比二极管具有更高的电阻。

    给您带来不便、我们深表歉意。

    此致、

    Bryan