This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:I2C 检测故障

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1666451/tmds1204-failure-of-i2c-detection

器件型号: TMDS1204

尊敬的团队:

我一直在 I2C 模式下使用 TMDS1204、只检测到 5B、当配置为 5E 时、不会检测到 IC。 我们还尝试更改为 5D 和 5C、但它仍然无法检测到。

我随附了原理图以供参考。
DESIGN7.pdf 

此致、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    您可以探测 I2C 总线并对其进行解码吗? 您是否看到通过 I2C 总线发送了正确的寻址?

    您是否还将 TMDS1204 MODE 引脚搭接至 F、并将 ADDR/EQ0 引脚搭接至适当的电平、以匹配 I2C 地址?  

    这是在特定单元还是多个单元上发生的?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我已经将 MODE fin 配置为悬空、ADDR/EQ0 设置为高电平、以将地址指示为 5B。
    在这种情况下会检测到 I2C、但在其余所有情况下都未检测到 I2C 地址。

    • 当拉高时、我探测到 ADDR/EQ0、探测到的值为 3.28V、拉低到 5E 地址、探测到的值为 0V。

    这是在特定单元还是多个单元上发生的?
    安装了 TMDS1204 IC 的所有电路板都会执行此操作。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    我们测试了 TMDS1204、并根据其 Strap 配置值验证了它是否正确响应 I2C 地址。

    在尝试读取 TMDS1204 寄存器时、是否有机会可以捕获 I2C 总线波形? 我要检查并确保 I2C 总线上没有建立和保持时序违例。

    谢谢

    David