This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:需要支持 PCI 到本地总线设备

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1663059/xio2001-need-support-of-pci-to-local-bus-device

部件号: XIO2001

尊敬的先生:

我们有一个包含 PCI 总线的工业机箱。 我们希望将 PCI 总线信号转换为本地总线、以便将其与内存设备连接。

我当时考虑使用 XIO2001IZAJ 器件、这是一种 PCI Express 至 PCI 总线转换桥接器。 我认为该器件可能适用于我们的应用。 但是、我不确定如何将 PCI/PCIe 信号转换为可用于控制存储器件的本地总线接口。

是否可以使用 FPGA 来实现此功能? 即转换 PCIe 信号(串行至并行总线或转换为 AXI 总线)。 我感谢你对最佳方法的建议。

此外、如果您有 PCI 到本地总线接口设备可以直接执行此功能、请告知我。

感谢您的帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我会检查一下、本周会回复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    XIO2001 应用于需要从 PCIe 传输到 PCI 的用例。 在您的应用中、机箱是使用 PCI 还是 PCIe? 您能否分享预期实现的方框图? 我不确定我是否了解 XIO2001 将在该系统中使用的位置。

    此致、

    GREG