This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-GPIO:EMIF 引脚作为 EP

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1666177/tms570lc4357-ep-emif-pins-as-gpio

器件型号: TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP
Thread 中讨论的其他器件: TMS570LC4357

您好:

 

我们当前正在使用 TMS570LC4357 引脚 L17 作为 GPIO 引脚、以将 LED 切换为高电平或低电平。 但是、我们还使用引脚 G1 来切换另一个 LED。 是否可以将这两个引脚用作单独的 GPIO 引脚? 我们面临的问题是、如果我们将 L17 分配为 GPIO、它还控制 G1。

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这些引脚应该能够相互独立。 这可能是板级问题吗、您是否发现这涉及多个器件? 此外、您是否通过驱动器驱动 LED? 因为 GPIO 没有足够的驱动电流来直接驱动 LED

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我们看到这种情况带有多个器件、并且 LED 正在使用驱动器亮起、因此这应该不是问题。 我们可以将 G1 作为 GPIO[B]切换、但当我们尝试切换 L17 时、它会将 G1 和 L17 连接在一起。 这是预期行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们的 Hercules MCU 专家将会介绍这一点。 您用于此目的的软件调用是什么? 调用是否可能意外地在同一 GPIO 端口中设置了多个其他位?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请参阅以下类似问题主题:

    TMS570LC4357:通过 EMIF 模块读取分立式引脚 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    --
    此致、
    Jagadish。