This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E-Q1:TXS0104EQPWRQ1 相对于旧批次的行为变化

Guru**** 3012980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1663149/txs0104e-q1-txs0104eqpwrq1-behavior-change-from-old-batches

器件型号: TXS0104E-Q1

尊敬的 TI 团队:

我注意到使用 TXS0104EQPWRQ1 电压电平转换器的设计出现了回归。 我要求您确认观察到的行为变化、并提供有关如何解决问题的意见。

旧器件的标识为“04EQ1 16K C34E“、新器件上的标识为“04EQ1 TI 58k AX81“。

以下原理图显示了该器件的用例。 它用作 SPI 通信的电压转换器。 A 侧为 1.8V、连接到具有高阻抗输入的从器件、B 侧为 3.3V、主器件用于驱动信号 1-3。 我们添加了一个链接到 LE 信号的使能逻辑、因为其他 从器件位于 MISO 信号上、否则信号会产生短路。 旧电路板和新电路板之间的原理图没有变化。

schematic.png

问题描述:对于新一批电压转换器、当引脚 A3 处因之前的 SPI 命令而出现电荷时、启动新命令 会将 B3 拉低以选择从器件并启用电压转换器、但电压转换器会在 B3 上产生一个低 — 高电平边沿(可能是因为 A3 上剩余电荷 — 该侧未连接驱动源)、这会导致电压转换器自行禁用。 这会在启用电压转换器时产生一个无源环路、在 B3 上产生正边沿、然后再次禁用自身。 对于较旧的电压转换器批次、无法观察到这种行为。 为了更好地理解我在这里描述的内容、让我添加一些测量值。

此图显示了旧 行为和预期行为。 黄色在 B3 处测量、红色在 A3 处测量、蓝色在 OE 处测量。 可以看到、LE 信号在短暂断开后驱动为低电平、这会启用电压转换器、短暂延迟后会将 A3 信号驱动为低电平。

old_behavior.png

对于新的一批电平转换器、行为不同。 在发送序列的同一点、将 B3 上的 LE 驱动为低电平可启用电压转换器、在 OE 电压约为 1V 时、电压转换器会强制 B3 上的电压为高电平、而不是将 A3 拉低。 此循环无限期持续、直到主器件再次将 LE 驱动为高电平。

new_behavior.png

如前所述、A3 上的电压不由任何源驱动、而是信号上的剩余电荷 、因为 SPI 从器件和电压转换器输入均为高阻抗(至少在电压转换器被禁用时是如此)。 我能想到的唯一问题是在 A3 上添加一个下拉电阻器、但您的设计文档“原理图检查清单 — 使用自动双向转换器进行设计的指南“中不建议这样做。

我处理这个问题的时间已经很多天了、我能够排除其他变量、唯一剩下的变量是电压转换器本身。 请帮助我了解此行为、并提出解决此问题的设计改进建议。

提前感谢您的帮助。 如果需要更多详细信息、请随时与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:
    我还在研究这个问题、让我回到您的身边。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的耐心、我来了解一下。 它看起来与通过  SPI 应用中 B 侧引脚上出现尖峰的通道 IO 之一 TXS0104E 控制 OE 的实现类似 

    但是、从捕获的波形来看、请注意、输入阈值转换时间违反了、因为 OE 边沿的斜坡较慢导致不会满足以下规格:  

    是否可以用更快的边缘重新测试?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    感谢您的答复。

    我能够再次测量该行为、但这次在 OE 引脚上使用 100Ω 上拉电阻器。 此变化将上升沿降至每 1V 10ns 以下。遗憾的是、这并未解决问题。 相反、它增加了观察到的行为的频率。 我附上了测量结果。 颜色指的信号与主接线柱中的信号相同。 黄色:B3、红色:A3、蓝色:OE。 这一次、我还包括了缩小版本。 您可以看到、由于 A3 较低(一段时间后电压下降)、因此第一个双字可以成功传输。

    我愿意接受其他想法/意见、以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我仍在研究这一点、不久将采取后续行动。 同时、您能否说明 A3 侧是否连接了任何负载、以及测试期间是否组装了 R716 和 R723?  

    此致、

    插孔