This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH984-Q1:无法访问 CDDS 帐户

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1667293/ds90uh984-q1-cannot-access-cdds-account

器件型号: DS90UH984-Q1

很抱歉在论坛上写它,但我用于获取技术文档的 CDDS 帐户将不再允许我的 loogin ,它将我发送到一个页面,说我应该收到某种代码的令牌,但我不知道在哪里查找它。

我们在 TI 的账户是 OOO、是否有任何人可以支持该申请?

谢谢、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    不幸的是,今天的团队有点缺乏人手,可以支持这种请求的营销人员是不在办公室。 我们应该能够在星期一上访问此页面、对给您带来的不便深表歉意。  

    BR、

    Cameron