This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:关于 TLIN10285DRQ1 建议原理图的问题

Guru**** 3005710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1667265/tlin1028-q1-question-about-recommended-schematic-of-tlin10285drq1

器件型号: TLIN1028-Q1

尊敬的 TI 专家:

您能在下面查看我的客户的问题吗?

1.关于 VSUP 上的电容值、数据表指出建议为“最小“100nF。 100nF 是否足以支持 VSUP? 或者我是否应该增加这个关于特定公式的值?

image.png

2.接地和电源连接至少使用 2 个过孔的原因是什么? 如果我仅使用 1 个过孔进行 GND 和电源连接、会发生什么情况?

image.png

3.关于输出 ESR 要求,数据表说它是最小 0.001 欧姆到最大 2 欧姆。

它是否应该对所有频率范围都满意? 或者、您是否有任何特定的频率范围来满足 ESR 要求?

image.png

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    100nF 是最小值、可以根据需要进行调整。 例如、如果有噪声或 PCB 布线较长、则器件附近较大的 1uF 至 10uF 可能会提高稳定性。

    2.这是典型的 PCB 布局最佳实践。 过孔越多、阻抗和电感越小、从而实现更稳定的 GND。 如果 1 是有意设计的、适用于系统环境、则无需担心。 但是、为了实现出色性能、这是典型值。

    3、指定的 ESD 应适用于与内部 LDO 相关的频率、而不是整个频谱范围内的频率。例如、标准电容器通常满足要求、只要满足电容器类型和值、就应满足稳压器的稳定性要求、谢谢。

    此致、

    Michael。