Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340
器件型号: TUSB7340
您好、
我们使用 TUSB7340 通过 M2 插槽将 Septentrio Mosaic GNSS 接收器 USB 接口连接到 Raspberry Pis PCI 开关。 我们有以下“被集线器禁用、重新启用...“ 偶尔出现错误、但 Septentrio 能够重新连接。
2026-07-22T13:25:24.533237+00:00 anavs-2ccf67b9eca5 内核:[ 246.419798] CDC_ACM 1-1:1.0:ttyACM1:USB ACM 器件
2026-07-22T13:25:24.541354+00:00 anavs-2ccf67b9eca5 内核:[ 246.427253] CDC_ACM 1-1:1.2:ttyACM8:USB ACM 器件
2026-07-22T13:27:48.017141+00:00 anavs-2ccf67b9eca5 内核:[ 389.897071] USB USB1-port1:由集线器禁用(EMI?)、重新启用...
2026-07-22T13:27:48.017154+00:00 anavs-2ccf67b9eca5 内核 :[ 389.903343] USB 1-1:USB 断开、器件编号 4
2026-07-22T13:27:48.305244+00:00 anavs-2ccf67b9eca5 内核 :[ 390.188433] USB 1-1:使用 xhci_hcd 的新高速 USB 设备 5
2026-07-22T13:27:48.468529+00:00 anavs-2ccf67b9eca5 内核 :[ 390.344288] USB 1-1:找到新 USB 器件、idVender=152a、idProduct=8231、bcdDevice= 3.14
2026-07-22T13:27:48.468542+00:00 anavs-2ccf67b9eca5 内核 :[ 390.352543] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR_1、Product=2、SerialNumber=3
2026-07-22T13:27:48.468548+00:00 anavs-2ccf67b9eca5 内核 :[ 390.359743] USB 1-1:产品:Septentrio USB 设备
2026-07-22T13:27:48.477853+00:00 anavs-2ccf67b9eca5 内核:[ 390.364684] USB 1-1:制造商:Septentrio
2026-07-22T13:27:48.482243+00:00 anavs-2ccf67b9eca5 内核:[ 390.369068] USB 1-1:SerialNumber:010055692
在 2-3 次或立即当我们重置 Septentrio 然后关闭 picocom 后,在 Linux 中的 USB 接口没有重新枚举或重新出现:
[205.690463] xhci_hcd 0000:03:00.0:xHCI 主机控制器未响应、假定已失效
[205.698174] xhci_hcd 0000:03:00.0: HC 死亡;清理
[205.703450] USB 1-1:USB 断开连接、设备编号 2
[205.708866] USB 1-2:USB 断开连接、设备编号 3
但是、tusb 在 lspci 中仍然可见
我们尝试了 www.ti.com/.../sllz076.pdf 中的一些变通办法 、例如 11 和 12、它们没有任何改变。 我们也尝试了 Windows 版本的驱动程序与 M2 卡连接到笔记本电脑没有成功.
以下是我们系统的更多信息:
Operating system: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Architecture: aarch64
Host platform: Raspberry Pi 5 / BCM2712
Kernel: Linux 6.6.74-v8-16k+
Kernel build: #4 SMP PREEMPT, 2025-01-29
Kernel compiler: GCC 12.2.0
Binutils: 2.40
Kernel page size: 16 KiB
USB host driver:
Linux in-tree xHCI driver (xhci_hcd/xhci_pci), compiled directly
into the kernel. The applicable driver version is therefore Linux
6.6.74-v8-16k+.
USB controller:
Texas Instruments TUSB73x0 SuperSpeed USB 3.0 xHCI Host Controller
PCI ID: 104c:8241
Revision: 02
PCI address: 0000:03:00.0
Kernel driver: xhci_hcd
Driver path: /sys/bus/pci/drivers/xhci_hcd
如果您需要更多日志或测试、请告诉我。