Other Parts Discussed in Thread: DP83848I
器件型号: DP83848I
您好的团队、
确认器件处于 SNI 模式 (10MHz 处的 TX_CLK 和 RX_CLK 、10BT_SCR[15]=1)。
- COL 置位
- 有效 TX 数据和 RX 数据在 MAC 接口上没有明显的重叠
- 链路伙伴是标准交换机
- 操作为半‑μ H 双工
- 不会有意引入后期冲突
- 在 DP83848I 的 SNI‑下、即使没有明显的 MAC 级别 TX/RX 数据冲突、COL 是否也能生效?
- ‑RXD_0 未向 MAC 提供有效数据、COL 是否完全基于发送期间的 PHY 级别载波检测(例如,TX 期间 CRS 处于活动状态)置位?
- 尽管 MAC 没有看到“逻辑“冲突、但 COL 是否会断言‑SNI 的特定条件?
- CRS 变为高电平(检测到载波)
- COL 保持低电平(无冲突)
- CRS 变为高电平后、RX_CLK 停止切换
- 当 RX_CLK 停止时、RXD_0 不会继续更新
- CRS 指示有效的接收数据
- RX_CLK 是 SNI 接收时钟
- 因此、当 CRS 为高电平时、RX_CLK 将继续切换
- 在 SNI 模式下、只要 CRS 为高电平、是否可以保证 RX_CLK 持续切换?
- 或者、如果 RXD_0 数据显示为 MAC、即使 CRS 保持高电平、RX_CLK 也仅在期间有效吗?
- 即使在 RX_CLK 停止且未输出 RXD_0 数据的情况下、CRS 也可以由于载波/能量检测而置为有效吗?
此致、
Ryu。