This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:CAP_MIS、SINK_EN 和 PLUG_EVENT 引脚的功能是什么?

Guru**** 3006640 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1667105/tps25730-what-are-the-capabilities-of-the-cap_mis-sink_en-and-plug_event-pins

器件型号: TPS25730

您好!

我想了解 CAP_MIS、SINK_EN 和 PLUG_EVENT 引脚的功能、尤其是电流。 我计划将这些引脚与状态 LED 配合使用。 这些引脚能否提供足够的电流来为 LED 供电? 还是应该将其用于控制 NMOS/PMOS 的栅极引脚? 如果它们更好地与 MOSFET 配合使用、那么保护引脚的理想栅极电阻是多少?  MOSFET 开关速度在本设计中不是问题。

谢谢、
Rohit Gaayali