This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:TUSB2E22RZA (T)(R) 原理图

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22, TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1662680/tusb2e22-tusb2e22rza-t-r-schematic

器件型号: TUSB2E22

尊敬的 TI:

你好。

1.我们正在将 Intel Nova-Lake 平台与我们的产品配合使用、并已选择 TI TUSB2E22 解决方案来实现 eUSB 转 USB 接口。 我们想确认电路图是否有任何问题、或者是否有任何修改建议。

2.对于这个功能、TI 有什么新的建议吗?

谢谢你。

Rai Tsai/2026.07.09

TUSB2E22RZA (T)(R)_原理图 check_20260709.pdf 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rai、

    我们预计 TUSB2E22 不会出现任何问题、但我们确实有更新的中继器、即 TUSB2E221、它实际上位于 Intel AVL 上。 此中继器改进了功能并且符合 eUSB2 V1.2 规范、如果可能、我建议使用此中继器。

    这是我的原理图审阅: e2e.ti.com/.../TUSB2E22-UBIQCONN-Review.pdf

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan