This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:前置放大器的长度;后置通道

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1661428/tusb2e221-lengths-for-pre-post-channel

器件型号: TUSB2E221

尊敬的团队:

前置和后置通道支持的最大长度是多少?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yadong:

    支持的前置和后置通道的最大长度是多少?

    前置通道和后置通道是什么意思? 前置信道是否意味着中继器的 eUSB2 侧、后置信道是否意味着中继器的 USB2 侧?

    对于 eUSB2 侧、我们建议最大通道长度为 10 英寸。

    对于 USB2 侧、我们建议最大信道长度为 13 英寸、但根据中继器设置、它通常会走得更远。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan