请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TCAN4550
如标题所示、比特率是 5 Mbps 还是 8 Mbps? 数据表显示两个数字(查看下图)、但不确定。 如果比特率为 5、我想知道为什么 5 是限制?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TCAN4550
如标题所示、比特率是 5 Mbps 还是 8 Mbps? 数据表显示两个数字(查看下图)、但不确定。 如果比特率为 5、我想知道为什么 5 是限制?
嗨、Rohit、
每个 CAN 位至少需要 5 个时间量子 (tq)、支持的最大时钟频率为 40MHz。
40MHz / 8Mbps = 5 tq、这是创建 CAN 位所需的绝对最小 tq。
40MHz / 5Mbps = 8 tq、提供 3 个额外的 tq 来调整采样点位置并考虑振荡器容差变化。
该器件在开发时、5Mbps 是具有与标准相关的任何时序或性能规格的最大速率、尽管从技术 上讲、如果总线是理想的并且总线上所有节点的时钟源几乎完全匹配、并满足最严格的时钟时序要求、则可以支持 8Mbps。
此致、
Jonathan