Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, P82B96
部件号: P82B96
主题中讨论的其他器件: TCA9517、
您好的团队、
我在设计中使用的是 P82B96PWR。 我已通过 100cm 的长电缆连接了两个 P82B96PWR。 原理图片段如下。

在探测 SX 时、Sy 在主端和从端、我注意到了以下内容


1、在短时间内 SCL 变为 V、然后稳定到失调电压、导致 SCL 从器件端的反相台阶电平、并且在发送第一个字节后看不到反相位、又重新出现、为什么反相台阶电平在从器件端的所有时钟周期中不一致? 主侧的基座始终出现在所有循环中。

2.从器件发送确认后,我看到一个尖锐的过冲,这在时钟转换期间不会发生,可能实际上不会导致数据错误,但这是否有任何问题? 我是否需要检查电路中的任何参数?
谢谢、
Rahul