This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS20:有关 SN65LVDS20 禁用状态功耗的问题

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1669120/sn65lvds20-question-regarding-sn65lvds20-disabled-state-power-consumption

器件型号: SN65LVDS20

尊敬的 TI 支持团队:

我们 在其中一款产品中使用了 SN65LVDS20(LVPECL 至 LVDS 转换器/中继器)、并且正在审查在热鉴定测试期间降低功率耗散的选项。

根据数据表、 EN 上的高电平会将输出置于高阻抗状态、而低电平则会启用输出。  

但是、当器件被禁用时、我们无法找到有关电源电流或功耗的信息。

请说明以下几点:

  1. 当 EN =高电平(输出已禁用 Hi-Z)时、SN65LVDS20 的典型和最大 ICC 电源电流是多少?
  2. 将 EN 置为高电平是否 仅禁用输出驱动器、或者任何内部接收器/偏置电路也已断电?
  3. 与启用状态相比、禁用器件时的功耗是否有任何衡量或估计的降低百分比?
  4. 是否有任何显示功率耗散与 EN 状态和工作频率间关系的应用手册或表征数据?

上下文相关、我们的设计包含多个 SN65LVDS20 器件、这些器件当前连续启用、并且我们正在尝试估算控制 EN 信号的潜在热优势。

感谢您的支持。

此致、

Reza Javaheri
商业研发高级专业人员
Hitachi Energy
Västerås 瑞典
reza.javaheri@hitachienergy.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:  

    如果/EN 为高电平、那么该器件将就像输出空载一样、与第二个 ICC 规范相关。 遗憾的是、这是我们针对该器件拥有的唯一表征数据点。 /EN 引脚只影响差分输出引脚、而不会影响 VBB。  

    此致、

    马特