This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8T541:VIN = VCC 情况

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1668393/sn74lv8t541-vin-vcc-case

部件号: SN74LV8T541

大家好、我想将 6 个 3.3V 信号与 FPGA 连接。 对于此用例、FPGA I/O 电压可能为 3.3V、2.5V 或 1.8V。 因此、我想将 VCC 连接到 FPGA 的 I/O 电压。 我想确认在 3.3V 输入信号与 VCC 电压匹配的情况下、该电平转换器是否可以工作。 如果没有、您可以为该应用推荐任何器件吗? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Facundo:

    我们仍在研究这一点、并将很快采取后续行动。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Facundo、

    3.3V I/O 信号是否连接到 VCC 静态或动态?

    请注意、施加到 VCC 的电压将决定您的输出电压以及 VIH/VIL。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、3.3V 信号是动态的。 由于我的输入信号从 0V 切换到 3.3V、因此它们似乎符合 VCC = 1.8V、2.5V 和 3.3V 时的 VIH 和 VIL 标准。 我认为它应该适用于降压情况、但同样、不确定何时 VCC = 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Facundo、

    它也适用于 VCC = 3.3V 用例。  然而、它不会充当降压转换器、而更像是一个缓冲器。

    此致、

    Josh