This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:uPD720202 竞争检查

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1668975/tusb216-upd720202-compete-check

器件型号: TUSB216
主题中讨论的其他器件: TUSB7320、TUSB7340

您好的团队、

客户正在使用 uPD720202、您能帮我们看看哪款产品最适合竞争吗?

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    TUSB7320 或 TUSB7340 是我们与该器件最接近的竞争产品。 这些是我们提供的唯一 USB3 主机控制器。

    谢谢、

    Ryan