This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9536:原理图审查

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A, TCA9555, PCA9554, TCA9536, PCF8574, TCA9554, PCF8574A, PCA9554A, PCA9555, PCF8575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1668206/tca9536-schematice-review

器件型号: TCA9536
Thread 中讨论的其他器件: PCF8574、 TCA9554、TCA9554A 、TCA9555、 PCF8574A、 PCA9554A、 PCA9555、PCA9554 、 PCF8575

您好、

您想回顾一下 TCA9536 设计吗? 谢谢!

image.png

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    U19 - TCA9536DTMR

     

     

    检查

    状态?

    注释

    在电源电压范围内?

     很好

    PCA 设备 — 2.3 V - 5.5 V

    TCA 器件 — 1.65V 至 5.5V

    TCAL 器件 — 1.08V - 3.6V

    本地去耦电容器

    很好

    通常、在 VCC 上放置一个 0.1uF 电容器、并尽可能靠近器件

    验证原理图引脚排列是否与数据表引脚排列相匹配

    很好

    器件

    检查原理图中的 SDA 和 SCL 线网上是否存在上拉电阻器。

    检查第 2、7 页

     

    配置为输入的未使用 GPIO 引脚通过电阻器偏置到 VCC 或 GND

    很好

    TI 的大多数 IO 扩展器产品系列在 p 端口引脚上不包含内部上拉电阻器;PCF8575、PCF8574、PCF8574A、TCA955|PCA9555、PCA9554|TCA9554 的例外情况。 和 TCA9554A|PCA9554A、因此可保持悬空。

     

    另一种方法是在器件上电后、可以将任何未使用的 P 端口引脚设置为输出(设置为高电平或低电平无关紧要)。

     

    TCAL 敏捷 IO 扩展器还能够启用内部 PU 或 PD 电阻器。

    配置为输出的 GPIO 引脚必须从外部受到电流限制

     验证

    即、推挽输出从 VCC 拉取电流或将电流灌入 GND。 确保不要将输出直接连接到 VCC、GND 或可能与推挽输出争用的另一个输出端。 否则、ABS/ABS IOL 可能不受限制、并且可能超过 IOH。 可能导致永久损坏的器件的最大条件。

    除非使用 I2C 开关或 I2C 多路复用器来解决冲突、否则总线上的器件地址是唯一的

    验证

    检查第 2 页和第 7 页上的其余器件以获取唯一的 I2C 地址

    如果器件有一个/RESET 引脚、则在上电后将引脚偏置为高电平(最好使用上拉电阻器)。

    不适用

     

    如果器件具有/INT 引脚并且使用了/INT 引脚、则将该引脚连接到上拉电阻器。

     很好

    P3/INT 看起来未使用。 可以保持悬空。 如果 P3 配置为输入、则使用上拉或下拉电阻器来防止引脚悬空。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    明白了、谢谢!

    Jeff