This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:用于 PHY 到 PHY 连接的无变压器设计

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1668718/dp83822i-transformerless-design-for-phy-to-phy-connection

器件型号: DP83822I

您好、

我想将 DP83822IRHBR 连接到 DP83825IRMQR、该 EVM 通过 TP_P/M 和 RD_P/M 与以太网连接

我想借助电容器实现无变压器设计、但我不清楚电容器的值。 应用手册“AN-1519 DP83848 PHYTERRegistered无变压器以太网运行(修订版 A)“使用 33nF、但会在以下论坛文章中提供: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529808/dp83822i-any-part-number-recommendation-for-dc-blocking-capacitors-33nf?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83822I%25252520TRANSFORMER#

据说 DP83822IRHBR 电容器的规格更改为 33nF 至 100nF、但这并未反映在 PHY 的数据表中。

 

请某人帮助您确认建议/测试哪个值的电容器。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议继续使用 33nF 电容值、因为这已在我们的应用手册中进行了广泛的测试。 如果需要更高的 Vrms 额定值、100nF 值也应该适用、但应该在您的系统中进行测试以确定这一点。

    此致、

    Shane