This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS312:ESDS312DBVR 绝对最大额定值

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1668553/esds312-esds312dbvr-absolute-maximum-rating

部件号: ESDS312

您好、

 

 我看到 ESDS312DBVR 数据表提供了 IEC-61000-4-5 IPP 的数据、其绝对最大额定值为 25A。 它与电气特性中提到的 IPP 值相同。 根据我的经验、IPP 的绝对最大值通常略高于电气特性中 TVS 的额定值。

 

其数据表是否有任何新修订版本? IEC-61000-4-5 IPP 的绝对最大额定值的真实值是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishrut、

    TVS 数据表中并非如此。 对于有兴趣将器件推至其最大额定值的客户、我们通常会显示最高 IPP 额定值的钳位电压。 话虽如此、我们还在 IPP = 12A 时共享钳位电压。 没有更改数据表的计划。

    此致、

    Bryan